This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650231:dcdc2电压降稳

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084065/tps650231-dcdc2-voltage-isssue

部件号:TPS650231

你(们)好

按照设计,1.8V 应与1.2V 同时上升至1.8V

e2e.ti.com/.../6015.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    这在 EVM,新设计或生产电路板上是可以看到的吗?

    此致,

    雷恩 J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱恩

    全新设计,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    感谢您使用 E2E! 我阅读了你原始邮件中的句子,但它没有太多关于你所面临问题的信息。 请您更加具体,并向我们提供更多详细信息吗? 此外,我无法分析 附件中的波形,因为它不清楚。 振幅和时间标度等范围设置 很难读取。

    从我能理解的简短描述,E2E 标题和原理图来看,您似乎遇到了 DCDC1和 DCDC3的序列问题。 如果是这种情况,请提供清晰的通电捕获,显示以下信号:  

    • DCDC1_EN_DR
    • DCDC1_DR
    • DCDC3_EN_DR
    • DCDC3_DR

    谢谢,

    Brenda