This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:处于 BQ28z610-R1 Cell-1的理想状态时将失效

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084358/bq28z610-r1-at-ideal-state-of-bq28z610-r1-cell-1-will-be-dead

部件号:BQ28Z610-R1
“线程”中讨论的其它部件: BQ28Z610

TI 您好,  

        我使用的是电池组配置为2P2S 的 BQ28z610-R1,但在理想状态下,仅 BQ28z610每天连接到电池组,只有电池组1将放电至耗尽。

1.电池组电池平衡如何在  BQ28z610-R1中工作。

2.为什么唯一的单元格1会失效?

3.如何避免问题?

谢谢,  

拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,

    听起来肯定不对。 只是为了证实,您看到单元1严重放电,而单元2正常吗? 这不是预期的行为,因此一定是错误的。 您是否愿意共享.gg 文件或原理图?  

    BQ28z610中使用的平衡是释放最高细胞以减少不平衡的类型,而不是用该能量为其他细胞充电的类型。 这样,细胞的释放速度将快于不平衡的情况。 但是,1天完全放电而不保持平衡(单元1低于2)不是预期行为。  

    我的问题是:

    • 关闭单元平衡时,您是否看到问题? 还是仅在打开时?
    • 您是否在包装中使用了所有相同的化学试剂/细胞?
    • 细胞上是否有任何被动抽吸?

    请告诉我,因为我现在没有太多信息可以使用。

    谢谢,

    亚历克斯·M.