This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:降压调节器电容器选择

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LM2676, LM76003, LM46002, LMR33630, LM22676, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083966/lm2596-step-down-regulator-capacitors-selection

部件号:LM2596
线程中讨论的其他部件:测试LMR23630LM2676LM76003LM46002LMR33630LM22676

我计划使用 LM2596S-5.0/NOPB 从一个气缸组电源将24V 转换为5V。 我正在设计一个可与5V 和3.3V 配合使用的 PCB。

此卡具有一个 MCU32,其以太网接口可处理来自主机的请求。 UC 读取3个输入的状态或写入3个输出并  与 PC 交换数据。 没有更多的电子产品。
此卡将位于作为测试库一部分的金属铰接臂内。 预计该支臂将每天20到24小时连接到测试系统。  
我曾想过使用此电脑控制器获得5V 电压。 请记住:

我按照数据表说明选择组件,我发现该调节器需要 VCIN =35V:50V 的电容器。 如果要使用 CIN = 100uF,唯一可能的选择是使用铝电解电容器。 我观察到,这种50V 电容器的使用寿命不超过3000小时。

工作条件强制使用电解电容器进行电路配置。 但这些电容器的使用寿命不能超过3个月。 因此,电路可能需要3-4个月才能显示异常或功能失调。

根据数据表,不建议使用陶瓷电容器,因为它们会在 Vin 上产生振铃。 100uF 和 Vcin >=35V 的钽电容器种类繁多,价格低廉。

——你能在我的案例中为 Cin 和 Cout 推荐其他电容器吗?
-或者,我是否应该在这些操作条件下丢弃此设备?

我想补充一点,我不知道使用钽电容器的辛的哪个值将在这里工作而不是电解电容器。 由于唯一匹配的值:

  • Vcin = 2xVin,SO 50V,  
  • ILOADS 的 IRMS 最高,低于1.5A

这些人是否小于16uF。 因此,我不知道10uF 或16uF 钽铁电容器是否适合在这里获得最佳结果。 数据表介绍了电解电容器的680uF,但并未给出钽选项的任何值。 我用 V=50V 获得的电压不能超过15uF。 似乎离他们有点远。  

当我说如果还有另一种选择时,我将参考这种类型的解决方案,例如:Cin = 15uF,50V,IRMS = 1A,以及低 ESR SMD 钽电容器。  

但还可以做得更多。  

请提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于输入电容器,您可以使用陶瓷和 Al 的组合。   

    像22uF Al 和47uF 陶瓷这样的东西可能已经足够了。

    指定 Al 输出电容器的原因与回路稳定性有关。

    本设备依靠 Al 输出电容器的 ESR 来帮助建立稳定的回路。

    您可以在输出上使用两个或多个47uF 陶瓷电容器,并使用 CFF 电容器

    调整回路响应以实现稳定可靠的回路。

    要确保设计坚固,必须在 EVM 上仔细测试上述所有组件,因为您正在考虑

    高相关应用程序。  我不会依赖模拟来替代台式测试,因为这是一个相当古老的实验

    设备。  基准测试将包括波德图解和负载瞬态测试,以确保稳定可靠的环路。

    此外,还应进行启动测试,因为您将在设计中使用 CFF。

    根据您的输出电流要求,我们有许多与陶瓷电容器配合使用的设备,它们都在上  

    输入和输出。  您可能需要查看:

    LM2676,LM22676,LMR33630,LMR23630,LM76003, LM46002

    或上述家庭的其他成员。  与 LM2596相比,这些系统可以提供更好的效率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将了解 您的设备建议。

    “Al”是否指铝电解?  

    3与您的评论相关的问题:

    我担心铝电解瓶盖的使用寿命。 如果设备已连接(每天超过8小时),它们是否有良好的淋浴? 我需要一个 PCB 来确保设备工作时间超过6个月。 他们将被出售,客户希望为使用超过几个月的设备支付费用。 我看到这些电容器按使用寿命分类,持续数小时。 通常为3000小时,这是最常见的值。

    • 3000小时/20小时/30天--> 5个月。  

    1.电解液在几个工作月后是否比钽更不可靠? 对不起,我对这一点的无知

    2.-选择输出元件没有问题,因为数据表建议固定输出电压=5V。 但说到 Cin:您是否告诉我,Al 22uF +陶瓷47uF 对于 Vin = 24V 和固定 Vout = 5V 可能很好?  

    3.-您能否告诉我  钽15uF 在这种回路条件下的值是否太短?  

    感谢您的关注,  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的,铝是电解的。

    我真的无法评论 AL 帽子在您的应用中的可靠性。  您需要咨询

    与您的组织内部的可靠性专家合作。

    再说一遍,我无法发表评论

    2.我建议的输入电容组合可能足够。  您需要仔细测试才能确定。

    3.我认为15uF 对这款设备来说有点太小了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢弗兰克,你的回答对做出决定非常有用。 只是为了结束对话;我需要你们最后的澄清。  

    当您说:  

    “根据您的输出电流要求,我们有许多与陶瓷电容器配合使用的设备,它们都在上  

    输入和输出。 "

    您是否提到:

    "您可能需要查看:

    LM2676,LM22676,LMR33630,LMR23630,LM76003, LM46002"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的;这些是您可能想要查看的设备示例。

    谢谢