This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:LMR36015FBRNXR

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084334/lmr36015-lmr36015fbrnxr

部件号:LMR36015

您好,

我的要求是6V-36V 输入,5V 输出,1A 输出,环境温度为(-40°C 至90°C)。 当我将这一价值应用于 MPN-LMR36015的工作台设计工具时,我在该设计报告中获得了 MPN-LMR36015FBRNXR 的设计。  所示的 IC 功耗为887.1mW。

但当我计算允许的功耗时,即 PD =(TJ-Tamb)/RthJA =(150-90)/72.5 = 827.58mW。 因此 ,设计报告中给出的值超过827.58 mW。 请您澄清您计算该值的热阻值有何疑问。 此外,如果 您提供有关板层和铜面积的热阻信息,这将很有帮助。 请参考设计报告中的图像。

此致。

阿杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您在计算中使用的72.5°C/W 值仅适用于比较目的,不适用于设计评估。

    我 在这里所附的申请说明中对此作了更多的解释。  这种热阻值比您能承受的要大得多

    在实际应用中实现。  请参阅数据表的“最高环境温度”部分和曲线10-3。   

    例如,该器件的 EVM 具有大约30cm2 的铜区,用于散热。  这会产生热阻  

    约50°C/W  例如,这将计算出连接温度约为140°C,并导致断电。  请记住这是

    在任何特定情况下都难以估计热阻。   我在这里所包含的第二个应用说明 应该有助于为您提供帮助

    更好地了解热计算的相关内容。

    此外,您可能需要移至本设备的400kHz 版本。  这需要更大的电感器,但可以提供更有效的解决方案

    和较低的接线温度。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5241.spra953c.pdf

    e2e.ti.com/.../5584.snva951.pdf