This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:电压无法读取正常模式(无充电模式)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084350/bq25890h-voltage-not-able-to-read-normal-mode-without-charging-mode

部件号:BQ25890H

    我使用的是电源管理 IC-BQ25890H。

连接 USB 时(BMS 处于充电模式),我能够通过 I2C 读取蓄电池电压。

未连接 USB 时,我无法读取电池电压。

如果有任何读取电压的程序,请向我提出建议。

我们的蓄电池电压为- 3.6V。  

谢谢,

潘迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潘迪安,您好!  

    当您的输入电源断开时,只要 REG03中的电池电压> SYS_MIN 设置(默认为3.5V),您仍应能够通过 I2C 读取电池电压。   

    您当前的 SYS_MIN 设置是什么? 当您的电池电压低于 SYS_MIN 时,电池监控器将不再处于活动状态,以延长电池寿命。

    此致,

    加勒特