This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:需要具有3.8 V 阈值 OVP 的 BQ771824类设备

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77207, BQ77216, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084322/bq7718-need-bq771824-like-device-with-3-8v-threshold-ovp

部件号:BQ7718
“线程”中讨论的其它部件:BQ77216,BQ77207

您好,  

我的客户正在寻找类似于 BQ771824的设备/解决方案,但 OVP = 3.8V 阈值。  

我们有什么可以推荐的吗?

巴西·约瑟夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好,

    我们的 BQ7718最低 OVP 阈值为3.85V。 我们有两台设备,即 BQ77216和 BQ77207,它们可能支持3.8伏 OVP。 目前,没有具有此阈值的版本,但我们正在做更多的工作。  我们将在完成后将它们添加到 TI.com,因此请继续检查。

    谢谢,

    肖恩