This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:连接串联组装的蓄电池组,不能接触各个端子

Guru**** 2521290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084313/bq2962-connection-of-a-battery-pack-assembled-in-series-without-access-to-the-individual-terminals

部件号:BQ2962

TI 电子业者您好,

对于当前项目,我需要实施预定义的 LiPo-Battery Pack。 我想将 BQ2962集成为欠压保护,但我无法访问电池组中的各个端子。
上述电池组由4个串联单元组成。 我计划将其与分压器(例如10k 欧姆)连接到 IC (用于 V1至 V4)。

您是否发现这方面有任何问题? 我应该让销浮动吗? 还是可以推荐我使用另一个 IC?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    不建议这样做,您真的希望能够访问每个单独的单元格。  电阻单元模拟器仅在使用电源评估零件时有用。

    • 首先,电流始终流经这些电阻器,因此功耗可能更高。
    • 其次,这可能会导致更危险的情况,零件只能测量“堆叠顶部”电压除以4,因此某些电池可能比其他电池更欠压(UV), 因此,大多数电池都需要是紫外线,以便使分压电流达到 UV 并保护电池组,此时,电池可能已被深度放电。  
    • 第三,与第二点相同,但有过压。 与其他电池相比,某些电池可能会充电过度,这可能导致危险的过压级别,因为电池可能不匹配。

    我建议您获得一个软件包,以便您可以访问单元格或修改当前软件包以获得访问权限。 您希望监控每个单元格以确保每个单元格处于安全级别。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门