This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:LS/LDO 输出的最大电流

Guru**** 2533390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083126/bq25120a-max-current-for-ls-ldo-output

部件号:BQ25120A

您好,

数据表中显示,LS/LDO 输出的最大电流为100mA。

这是否适用于负载开关和 LDO 两种配置? 如果没有,LS 输出配置的最大电流是多少?

此致,

Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goekhan 您好,

    对于负载开关模式,您希望保持低于电流限制的最小规格,即<275mA。  

    此致,

    Gautham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautham,

    感谢您的回答。 后续问题:那么 ,I_OCL_LDO 和 I_LS/LDO 这两个参数有何区别? I_OCL_LDO 的最小值是否应该与 I_LS/LDO 的最大值不应该相同?  

    请提前感谢您的参与。

    迈克尔·J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    I_LS_LDO 是您在保持调节的同时可以消耗的输出电流。 I_OCL_LDO 是适用于负载开关模式的电流限制。  

    此致,

    Gautham