This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离电源建议

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084338/isolate-power-recommend

“线程”中讨论的其它部件:UCC2897ALM5036

请推荐 dc20v-30V 输入,DC5V 和5A 输出的隔离电源方案;我发现集成芯片中的最大输出电流为4.1A;

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,张

    TI 已经制作 了一个非常适合您需求的参考设计: PMP22509。  这种设计 利用了主动式锁模前移拓扑中的 UCC2897A,在5A 负载下18Vin / 24Vin / 36Vin 下实现88.8%/90.2%/90.1%的效率。  PWM 频率为250 kHz。

    我看到了 Webench 的 LM5036设计(效率为93%)。  此设计更高效,但需要 更多组件/复杂性。

    埃里克