Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM5036
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程”中讨论的其它部件:UCC2897A, LM5036请推荐 dc20v-30V 输入,DC5V 和5A 输出的隔离电源方案;我发现集成芯片中的最大输出电流为4.1A;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,张
TI 已经制作 了一个非常适合您需求的参考设计: PMP22509。 这种设计 利用了主动式锁模前移拓扑中的 UCC2897A,在5A 负载下18Vin / 24Vin / 36Vin 下实现88.8%/90.2%/90.1%的效率。 PWM 频率为250 kHz。
我看到了 Webench 的 LM5036设计(效率为93%)。 此设计更高效,但需要 更多组件/复杂性。
埃里克