This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:反向电池连接保护

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ77908A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084324/bq77908a-reverse-cell-s-connection-protection

部件号:BQ77908A
线程中讨论的其他部件:BQ40Z50BQ34Z50

大家好,

我们计划将 BQ40Z50纳入我们的设计中。 我们现在正在思考如何在生产过程中保护已准备就绪的 PCB,使其免受安装不当的电池的影响,这是最后一步。 请考虑 DS 中的以下方框图:

如果所有3个单元格或只有部分单元格以反极性连接,将会发生什么情况? 它会对 BQ34Z50本身以及通过 Pack+和 Pack-连接的电路产生什么影响?

非常感谢所有的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukasz 您好,

    BQ40Z50由 BQ77908A 以外的其他团队处理,由测量团队处理,该团队将最能为您提供帮助。 您当前的线程使用了 BQ77908A 部件,该部件由蓄电池保护器组处理。

    请使用正确的零件 BQ40Z50创建新线程,以便测量团队可以帮助您解决问题。

    我将结束这条线程。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门