This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74721-Q1:将 LM74721用作负载开关,而不使用理想的二极管 FET。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084176/lm74721-q1-using-lm74721-as-just-a-load-switch-without-using-ideal-diode-fet

部件号:LM74721-Q1

您好,

是否可以拆除理想的二极管 FET 并将阳极和阴极连接在一起,并且只能将负载断路器用作负载开关?

谢谢,

K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Keshav,

    是的,LM7472x-Q1只能在负载开关配置中使用,如下所示。 将 A 和 C 短接至电源通道,并使浇口销保持浮动。  

      

    请问,您为什么要考虑使用 LM74721-Q1驱动负载开关 FET,而我们还有其他控制器(如热交换)可以执行此任务? 是因为 LM7472x-Q1提供的 IQ 低?