This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:PG 的最短低位时间

Guru**** 2811145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084245/lm5141-q1-minimum-low-time-of-pg

部件号:LM5141-Q1

您好,

PG 引脚上有一个10000电阻器,可拉高达5V。 引脚驱动输入到逻辑或门,该组件的输入电容为10 pF。 根据数据表,PG 引脚的“故障”时间为25 us。

PG 引脚的最短低位是多少? 当输出电压超出范围或 EN 引脚低于阈值(~2V)时,PG 被拉低。 PG 中的这种“骤降”会影响我们设计的“下游”电子元件。 PG 中的“骤降”非常短可能会导致问题,而较长的“降”可能不会导致问题

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亨里克,

    由于 OV 和 UV 都有故障时间,大约为25us。