This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:基于 PMP6547的原理图查询

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083139/ucc2897a-pmp6547-based-schematic-queries

部件号:UCC2897A

TI 专家您好,

请参阅随附的102W 主动锁模正向转换器示意图(输入24-36V DC 和输出12V DC-8.5安培),它与 PMP6547几乎相似。

但问题在于,当我们打开输入电源时,Z1和 Z2齐纳二极管 正在加热,并出现故障,请指导我如何解决此问题?

主侧和辅助侧所有 MOSFET 我使用相同的器件编号。 部件号为 BSC196N10NSGATMA1

此致

利宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利宾,您好!

    感谢您的联系。 请提供零件号 Z1和 Z2吗? Z1和 Z2的夹持电压是多少? 此外,您是否尝试增加和 R24的值? 我认为工作电流超出齐纳二极管。

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Z1&Z2的零件号为 来自 OnsEMI 的 SZMMBZ5240BLT1G (反向齐纳电压=10V,225MW)。 穿过齐纳二极管测得的钳位电压为26V。 变压器主电感为43uH,L3电感值为7.8uH,转换器切换频率为250kHz。

    利宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    为什么在齐纳二极管上测得的钳位电压为26V? 如果打开 Q6和 Q7, 则测量 到的 Z1之间的钳位电压等于0伏。  通过 Z2测得的钳位电压等于10V。 原因是什么?

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅随附的 Q7和 Q4栅极电压波形,根据 MOSFET 数据表 ,栅极源电压最大 值为±20V,但我的电压超过20V,原因可能是什么?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您应该检查齐纳二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用不同的齐纳,功率等级较高, 但它始终在齐纳和浇口之间提供超过25伏的电压,也可以提供给 Q7的源。

    但一个有趣的因素是,转换器 工作正常, 最大负载为8.5安培。 同时,测量了所有6个 MOSFET 的温度并发现温度在限值范围内,但当转换器在无负载条件下工作时,Q7正在加热。  

    利宾