This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:VIN 最小值和 Iout 最大值时效率低

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083691/lm5118-low-efficiency-at-vin-min-and-iout-max

部件号:LM5118
“线程:测试”中讨论的其它部件

在 VIN = 5.5V,VOUT = 5V 和 IOUT = 1.1A 时,寻找提高系统效率的建议。 在这种情况下,我看到大约66%的有效率为1.1A。 据了解,组件的选择和布局会影响效率,但它们是否还有其他任何我可以尝试改进这些数字的杠杆? 一旦系统处于降压模式 VIN = 7V,效率将跳至82%,这是理想的。 不是很期待,但希望降压提升模式的效率在70年代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您应该会看到更高的效率,因此我认为某些选定的组件会对这一问题产生负面影响。

    您可以分享您的示意图以供回顾。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    下面是我的示意图的一个片段。 注释“1”是附加的47uF,图解中未显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    我认为您的 FET Q2的 Miller 平稳水平过高,仅在提供5.5 V VIN 时存在问题,无法正常打开。

    您还可以在 Q2上获得栅极电压(但需要测量它与电源的差值)。

    要快速检查,您可以添加一个与 D5平行的二极管,并在此处输入~ 7V。

    如果效率提高得多,我会尝试找到一个具有较低 Miller Plateau 的 FET,并再次检查其效率。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一点! 不知道为什么我不这么认为。 测试设置为 VIN 5.5V 和 D5||(具有7V 左右),正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,还有另一个问题。 为什么要 将二极管与 D5平行放置? VCC 应始终使第2季度的电压至少为7V。 如果我想增加 VGS,我不应该在第二季度末增加一些东西? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要介意上述情况,那不是米勒高原。 因此,与 D5并联添加一个二极管并提供7V 确实提高了效率,但并没有带来巨大的收益。 只有几%,但我认为这仍然表明更换 FET 将是解决方案的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    感谢您的更新,并很高兴我能提供帮助。

    如果您获得了所需的信息,最好按“已解决”按钮。

    如果出现另一个问题,您可以再次回复此线程以重新打开它。 或者只需启动另一个线程。

    此致,

     斯特凡