This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS2595:如何确保 SOA 中的 eFuse 内部 FET 操作?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084204/faq-tps2595-how-efuse-internal-fet-operation-in-soa-is-ensured

部件号:TPS2595
“线程: 测试”中讨论的其它部件

如何确保 SOA 中的 eFuse 内部 FET 操作?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                                     eFuse 中的内置热保护电路可确保在 SOA 中 FET 工作

    • eFuse 器件的内部 FET 在启动进入电容负载,限制过电流,启动进入输出短路等条件下受到压力。 在压力条件下,内部 FET 的压力不应超过 FET 的 SOA 限制,以避免对 FET 造成任何损坏,这一点很重要

    • TI 的 eFuse 中实施了温度过高保护(TSD)方案,以确保 FET 的压力不超过其 SOA 限制。 在压力较大的事件中,整个 FET 会断电,从而增加 eFuse 的接线温度。 当交叉路口超过热关闭阈值以保护 FET 时,eFuse 将关闭。 例如,TPS2595的热关机阈值为157ᵒC Ω。

           

    • 下图显示了超温保护方案在‘Wake Up with Output Short to GND’(输出对地短路唤醒)状态下关闭 IC 以保护 FET。

                唤醒输出对地短路

    • 对于相同的功耗,较高的环境温度会更快地关闭 FET。 如下图所示,对于在85C 时关闭 T2的10W 功率时间,与在25C 时关闭 T1的功率时间相比,该功率时间更短。

                   热关机时间与电源耗散

    • 为了验证我们在最坏情况下启动时的热保护方案的稳健性,我们将在一百万次的时间内执行快速唤醒测试。

    • 只要设备在建议的工作条件下运行,我们的所有 eFuse 设备都可以在故障条件下保护内部 FET。 在 UL 2367评估过程中,还会测试电子保险丝设备在过载可能会对 FET 造成压力的情况下的耐用性。 有关 eFuse 安全认证的更多信息,请参阅此链接 :www.ti.com/.../slvaeo5.pdf