Other Parts Discussed in Thread: AM2732
您好,
当前的 TMDS273GPEVM 板载电源芯片解决方案是 O31314QRWGRQ1。 官方网站上仅找到了 O31310QRWGRQ1,但找不到 O31314QRWGRQ1。 两者略有不同。
O31310QRWGRQ1是否可以用作 TMDS273GPEVM 的电源解决方案以替换原始的 O31314QRWGRQ1? 如果没有,是否有其它官方推荐的适用于 AM2732的 PMIC 解决方案,?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM2732
您好,
当前的 TMDS273GPEVM 板载电源芯片解决方案是 O31314QRWGRQ1。 官方网站上仅找到了 O31310QRWGRQ1,但找不到 O31314QRWGRQ1。 两者略有不同。
O31310QRWGRQ1是否可以用作 TMDS273GPEVM 的电源解决方案以替换原始的 O31314QRWGRQ1? 如果没有,是否有其它官方推荐的适用于 AM2732的 PMIC 解决方案,?
谢谢你。
您好,
O31314QRWGRQ1的 Buck2配置为1.8V,O31310QRWGRQ1 的 Buck2配置为1.2V,因此无法交换。 此 PMIC 1.2V 导轨只能支持高达2A 的电流,AM2732 1.2V 导轨电流可以高于此值。 但是,如果您的应用中的 AM2732 1.2V 轨电流小于2A,则 O31310QRWGRQ1可用于为1.2V 轨供电,而 LDO 可用于生成1.8V 轨。 如果 O31314QRWGRQ1设备有充分的商业理由,则可能会释放此设备。 但为此,请联系当地 TI 销售团队,他们将对此进行调查。
如果以上两个选项对您不起作用,则另一个选项是使用 LP877451-Q1设备的12V 至3.3V 每调节器。
此致,
穆尔西