This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243+AM2732电源模块解决方案咨询(PMIC:O31314QRWGRQ1)

Guru**** 2616635 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083409/awr2243-am2732-power-module-solution-consultation-pmic-o31314qrwgrq1

“线程”中讨论的其他部件:TMDS273GPEVMAM2732

您好,

当前的 TMDS273GPEVM 板载电源芯片解决方案是 O31314QRWGRQ1官方网站上仅找到了 O31310QRWGRQ1,但找不到 O31314QRWGRQ1。 两者略有不同。

O31310QRWGRQ1是否可以用作 TMDS273GPEVM 的电源解决方案以替换原始的 O31314QRWGRQ1? 如果没有,是否有其它官方推荐的适用于 AM2732的 PMIC 解决方案,?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kun,

    我已将此线程分配给我们的设备专家,他应该最迟在明天返回给您。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    O31314QRWGRQ1的 Buck2配置为1.8V,O31310QRWGRQ1 的 Buck2配置为1.2V,因此无法交换。 此 PMIC 1.2V 导轨只能支持高达2A 的电流,AM2732 1.2V 导轨电流可以高于此值。 但是,如果您的应用中的 AM2732 1.2V 轨电流小于2A,则 O31310QRWGRQ1可用于为1.2V 轨供电,而 LDO 可用于生成1.8V 轨。 如果 O31314QRWGRQ1设备有充分的商业理由,则可能会释放此设备。 但为此,请联系当地 TI 销售团队,他们将对此进行调查。

    如果以上两个选项对您不起作用,则另一个选项是使用 LP877451-Q1设备的12V 至3.3V 每调节器。

    www.ti.com/.../LP87745-Q1

    此致,

    穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我们将比较这个解决方案,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。