This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:用于 LiFePO 的 bq27220

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083924/bq27220-bq27220-for-lifepo

部件号:BQ27220

主席先生,你好,

你好

我可以使用 bq27220进行 LiFePO 单元设计吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿历克

    是的,bq27220可以与 LiFeP04型化学品一起使用。 它将要求您使用正确的化学配置文件更新 OTP 或 RAM。 请注意,220台设备使用的 CEDV 算法确实依赖于7%的剩余容量点(基于电压)。 对于这种化学类型(非常平坦的外形),这7%点的电压必须低于化学电压曲线的膝部。 该仪表需要相当数量的斜坡才能准确了解其在放电中的位置。 因此,在您在线浏览 GPC 工具以获取系数后,请确保 EDV2电压处于曲线末端的陡峭部分

    谢谢,

    埃里克·沃斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    好的,谢谢