This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:SHDN 引脚是否可以折叠

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082131/tps1663-can-the-shdn-pin-be-folating

部件号:TPS1663

您好 TI 团队,

我们希望在 DC/DC 前添加 OVP,现在选择了 TPS16630,但对于 SHDN 引脚有一些问题,如下所示:

由于 tps16630 位于电源前面,一旦电源设备进入为系统供电,它就会自动打开。   从数据表中我们可以了解到,SHDN 引脚具有一个内部100K 上拉电阻器,电压为2.7V。  这是否意味 着该引脚可以浮动? (在 自动重试模式下工作)

谢谢,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lumina,

    是的, SHDN 引脚可以保持打开状态。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    非常感谢。