This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:DCDC (48至12V)应用中的 UCC28780

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC2897A, LM5025, LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083015/ucc28780-ucc28780-in-dcdc-48-to-12v-applicaiton

部件号:UCC28780
线程中讨论的其他部件: UCC2897ALM5025LM5026

大家好,

请让我了解 UCC28780应用程序。

(1)该设备是否可以设计用于直流/直流? 如果建议使用脱机 ACDC,原因是什么?

(2)是否有任何关于支持 Gan FET 的 DCDC 回扫转换器的建议?

我 客户的设计目标如下:  

- VIN = 48V

- VOUT = 12V/150Wmax

—以前客户曾使用 UCC2897A 设计有源正向电压转换器。 他们现在正在寻找更优化的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    UCC28780是专为 AC/DC 应用设计的目标,它也可用于 DC/DC, 这取决于输入电压和输出功率级别。由于 UCC28780在 CRM 上运行,因此,如果输出功率级别高且输入电压低,峰值电流将会很高。在这种应用中,高 RMS 电流将导致高传导损耗, 这样效率就会很低。 通常不建议对高输出功率(>150W (CCM))使用回扫拓扑。对于 DCM 或 CRM 操作,这种拓扑尤其重要。

    在您的应用中。输入电压为48V,输出为12V/150W。个人认为主动式电压正向拓扑仍是优化选择。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢贾登的评论。

    如果 ACF (转发)是优化选择,则 UCC2897A 是我们唯一可以建议的解决方案。 请问我们是否还有其它用于转发拓扑的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    LM5025可能是 ACForward 的另一个选择。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贾登。

    它看起来 LM5025受虚拟机控制,LM5026受 CM 控制。  客户 可能更熟悉像 UCC2897A 这样的 CM 控制,但他们不限于 CM。 您能告诉我 LM5025和 LM5026在性能方面的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    主动锁模前移已超出我的支撑。 请为您的 LM5025和 LM5026问题创建一个新帖子吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢你贾登!