This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451 - Q1:飞 TMUTE 时间

Guru**** 2571305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083985/iso5451-q1-fltmute-time

部件号:ISO5451 - Q1
“线程”中讨论的其它部件: UCC21750ISO5451

大家好,团队

在这段时间内,ISO5451-Q1是否有时间接收 RST 信号,直到这段时间结束,如 UCC21750中所示的 FLTMUTE 时间?

感谢您的回复,并期待您的回复。

此致,

贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯珀  

    ISO5451没有像 UCC21750这样的静音时间。 希望这能有所帮助!  

    谢谢,  

    维维安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维维安,您好!

    谢谢。  

    此致,

    贾斯珀