Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS92391 “线程:TPS92390”中讨论的其它部件
您好,
数据表指出,可以使用高达48V 的输入电压(以及设备的建议操作范围)。
这也适用于 TPS92390
但过电压保护阈值已固定并设置为43V,高于设备将进入待机模式的阈值。 
在我的应用中,我不会使用电源线 FET,SEPIC 配置中的标称 VIN 电压将为45V。
因此,我假设我可以 使用 VIN 和 VSENSEP 之间的电阻器分频器(也将连接到 VSENSEN)来覆盖 OVP 阈值。
假设我有以下电路: 
我认为这将使 Vsense p 的电压在 VIN 处超过 OVP 阈值约50V
UVLO 阈值将约为10-11V
这是正确的,还是芯片中缺少会改变这种行为的任何内部电路?
此致