This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:额定电压高于43V

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083994/tps92391-nominal-vin-higher-than-43v

部件号:TPS92391
“线程:TPS92390”中讨论的其它部件

您好,  

数据表指出,可以使用高达48V 的输入电压(以及设备的建议操作范围)。

这也适用于 TPS92390

但过电压保护阈值已固定并设置为43V,高于设备将进入待机模式的阈值。

在我的应用中,我不会使用电源线 FET,SEPIC 配置中的标称 VIN 电压将为45V。

因此,我假设我可以  使用 VIN 和 VSENSEP 之间的电阻器分频器(也将连接到 VSENSEN)来覆盖 OVP 阈值。

假设我有以下电路:

我认为这将使 Vsense p 的电压在 VIN 处超过 OVP 阈值约50V

UVLO 阈值将约为10-11V

这是正确的,还是芯片中缺少会改变这种行为的任何内部电路?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Moamen

      我 同意您对 Vin OVP 的分析。 这样,输入 OCP 也会被禁用。 我在采取这一行动后看不到其他可能的问题。