This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:动态响应

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084017/lm5022-q1-dynamic-response

部件号:LM5022-Q1
“线程”中讨论的其它部件:LM5022TPS92630

大家好,团队

我的客户正在使用 LM5022开发一个项目,该项目的输入电压为8-18V,输出电压为25V,输出电压为0.6A。 随附的是原理图。 LM5022的负载是具有 PWM 调光的 LED 驱动器 TPS92630。 如您所见,当 PWM 过高时,LM5022输出有压降。

  • 客户希望电压降应该小于1V,我们如何才能实现这一点? 如何加快动态响应速度? 如何调整环路网络?
  • 您能否帮助查看随附的原理图以加快动态响应速度?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-DCDC.pdf

巴西

嘉威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,嘉威

    我认为第一种可能的解决方案是增加输出电容值,如果可能的话。 这将是解决您的问题的最简单的解决方案。

    其次,如果不可能,我们应该看看如何调整变频器的补偿。

    从第二幅图像中可以看出,转换器本身看起来并不稳定,因此我会按如下所示更改值:

    C114 = 10nF;R361 ~ 800欧姆;C409 ~ 146nF。 这将为您提供4.8kHz 的交叉频率和77度的 PM。 您可以利用功率级设计器计算工具来帮助您进行计算。

    此致,

    理查德