This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16020:开关引脚上肖特基二极管的功能

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084007/lmr16020-function-of-schottky-diode-on-sw-pin

部件号:LMR16020

大家好,团队

我想知道 下图中肖特基二极管的功能。 我们可以在实际设计中删除它吗? 如果是,将引入任何潜在风险? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,霍利斯,

    由于 LMR16020是非同步降压(低侧开关未集成在 IC 中),因此必须在此设计中使用二极管。 LMR16020中的集成低压侧 FET 仅用于在高压侧 FET 已开启多个切换周期且从车尾箱至 SW 的电压降至3.2V 以下时为车尾箱盖充电。

    LMR36520LMR38020 是同步 Bucks 的良好示例,不需要外部二极管,其功能与 LMR16020相似。 以下 视频可能有助于您确定使用非同步降压调节器是否适合您。

    克莉丝汀