This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:设计问题

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082881/bq24072t-design-questions

部件号:BQ24072T

您好,

我的设计使用了具有5V 1.2A 电源和锂离子3.7V 1200mAh 电池的 BQ24072T,我有几个问题:

  1.  与输入相比,IC 在输出上具有多大电容的表现如何?
  2. 它对过电流反应的速度有多快?
  3. 启动时是否有任何类型的启动缓慢或限制电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎使用 E2E!

    [引用 userid="515158" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082881/bq24072t-design -questions "] IC 在输出和输入上具有大量电容的表现如何?

    在输入端,您会看到一些浪涌将为输入电容器充电。 输出时,您会看到设备也为电容器充电。 电容量不应存在问题。 建议使用数据表的“应用程序图”部分中显示的值。 有关更多信息,请参阅 第10.2.1.2.8节:选择输入,输出和 BAT 电容器。  您期望电容多少?  

    [引用 userid="515158" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082881/bq24072t-design -questions "]它对过电流反应的速度有多快?

    这将因设备而异,但我预期在 ms 范围内。 我可以预留一些时间在实验室中研究这一点  

    [引用 userid="515158" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082881/bq24072t-design -questions "]启动时是否存在任何类型的启动缓慢或限制电流?

    是的! 在任何一种 USB 模式下,设备都将在 USB-IF 合规性范围内运行,这意味着它允许10uF 硬启动。 然后,它会将50uC 设置为最大浪涌电荷值。  有关此信息的更多信息,请参见第9.4.1节“连接的输入源(适配器或 USB)”。 我已经在输出引脚处测试了2200uF 和4700uF 电容器的符合性。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我有几个后续问题/评论。

    [引用 userid="423024" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1082881/bq24072t-design -questions/4008216#4008216">在输入时,您会看到一些将为输入电容器充电的浪涌。 输出时,您会看到设备也为电容器充电。 电容量不应存在问题。 建议使用数据表的“应用程序图”部分中显示的值。 有关更多信息,请参阅 第10.2.1.2.8节:选择输入,输出和 BAT 电容器。  您期望电容多少?  [/引用]

    In 有20uF,BAT 有10uF,OUT 有40uF。 电路中还有一个额外的220uF 下游

    [引用 userid="423024" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1082881/bq24072t-design -questions/4008216#4008216">这将因设备而异,但我预计在 ms 范围内。 我可以预留一些时间在实验 中查看此内容

    这将非常有帮助。

    [引用 userid="423024" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082881/bq24072t-design -questions/4008216#4008216">是! 在任何一种 USB 模式下,设备都将在 USB-IF 合规性范围内运行,这意味着它允许10uF 硬启动。 然后,它会将50uC 设置为最大浪涌电荷值。  有关此信息的更多信息,请参见第9.4.1节“连接的输入源(适配器或 USB)”。 我已经在输出引脚处测试了2200uF 和4700uF 电容器的符合性。

    我正在使用的设计不使用 USB 模式(EN1=0,EN2=1),这是否仍然适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="515158" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082881/bq24072t-design -questions/4009028#4009028"]In 中有20uF,BAT 中有10uF,而 OUT 中有大约40uF。 电路下游还有220uF

    这些都是很好的价值!  

    明天我会预留一些时间来运行一些测试,让您有最长的时间来进行 Ilim。

    [引用 userid="515158" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1082881/bq24072t-design -questions/4009028#4009028"]我正在使用的设计不使用 USB 模式(EN1=0,EN2=1),[引用此数据]

    USB (如果兼容)仅适用于任何一种 USB 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当不处于任何 USB 模式时,存在哪种类型的浪涌或过电流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果不处于 USB 模式,设备将根据 Ilim 引脚上的电阻器将电流限制为设定的电流设置。 您应该期望此电流限制在大约1毫秒内启动

    此致,

    安东尼·范