This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:输入电容

Guru**** 2514685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083282/bq24072t-capacitance-on-input

部件号:BQ24072T

BQ24072T 的数据表 μF:“设备的输入电容必须选择足够小,以防止发生冲突(<10 μ A),因为此电流不受限。”  

输出电容较大的电源适配器是否会导致问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果电源适配器的电容器靠近设备,它肯定会超过 USB-IF 合规性规范中提到的10uF 硬启动限制。  

    我注意到这是您第二个关于设备容量的问题,是否存在特定问题或原因? 如果提供了原因,我可能能够进一步扩展或提供更多电容选择。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到电源适配器输入线路上的电流峰值可能导致电源适配器上的输出电容器发生故障。 这是一个离设备不近的470uF 电解液盖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这不应影响设备,因为峰值最有可能为电容器充电。 如果电流将进入设备,则根据我的测试,输入限制应在异常1毫秒内触发。

    此致,

    安东尼·范