This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电过程中出现 EMC 问题

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083896/bq24171-emc-issue-during-charging-process

部件号:BQ24171

大家好,团队

EMC 实验室在充电期间测试到1.6米,辐射超过5dBm,充电电流2A,MOSFET 使用 JMTP3010D,P MOS 使用 JMTQ4407。 请检查是否有任何需要修改的地方? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

      是否可以在连接输入源的端子处添加0.1uF 电容器? 还请调整从切换节点到 GND 的缓冲器 RC 电路的大小,以便将切换节点上升边缘的振铃频率减半。 在安装了此 RC 电路的情况下重新测试 EMC,