This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:轻载时脉冲跳过模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H-Q1, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084660/lm51561h-q1-pulse-skip-mode-when-light-load

部件号:LM51561H-Q1
线程中讨论的其他部件:LM5156H-Q1LM5156

您好 ,反向 控制器团队,

我的客户尝试将 LM5156H-Q1与 PSR 回弹配合使用。

负载电流(次级侧)非常宽,为50mA 至600mA,LM5156在轻负载条件下是否有脉冲跳过?

如果是,脉冲跳过模式的条件是什么。

++++++++++++++++

此致,

TIJ/East Auto 中的 TOosh +

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的帮助。 由于这一问题也是通过电子邮件提出的,其他同事也已参与其中,我现在将结束这一话题。 如有必要,请随时打开新线程。  

    此致,
    EM