This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:开路检测

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084848/tps92515-q1-open-circuit-detection

部件号:TPS92515-Q1
“线程: TPS92515”中讨论的其它部件

您好,专家,

一个问题:

我的客户希望在其应用中设计基于 TPS92515-Q1的断路检测。 根据我的理解,有3种情况基于以下 TPS929520-Q1中描述的输出电容器。 但如何在 TPS92515-Q1应用中检测断路?  

另一个问题:

客户希望在其大灯平台项目中使用 TPS92515-Q1。 但是,大灯有许多用过的东西,例如驱动远光灯,近光灯和角灯。 但 LED 电流要求可能从几 mA 到~800mA。 如果客户只使用一种设计(相同的电感器/电容器值),您能想到的风险是什么?  

谢谢!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan,

    1. TPS92515没有开路故障指示灯。 但是,如果负载为开路,则传感电阻器中将没有电流,HS FET 将保持打开状态,直到启动电容器低于启动 UVLO。 设备将尝试通过向下拉开关为电容器充电,然后重复相同的周期。

    您可以考虑将 TPS92519用于具有模拟控制(无 SPI)和开路故障指示的设备。 它的运行距离 TPS92520更近。

    2.在设计具有相同 BOM 的多种工作电流时,必须考虑最坏情况下的波纹。 对于最低电流设置,波纹将大于平均值的%。 TPS92515没有闭环控制,因此任何电感器变化和波纹变化都将直接影响准确度。 因此,他们必须选择一个足够大的电感器,以使波纹保持在最低电流设置的小%。  

    其次,如果它们使用 IADJ 设置更改电流,则在较低电流设置下,感应比较器错误也将是较高的%错误。 同样,如果需要更精确的闭环操作,TPS92519是更好的选择。

    此致,

    总结