This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:我可以将 Vsense 直接连接到 SENSE 引脚吗?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084588/tps3895-can-i-connect-vsense-directly-to-the-sense-pin

部件号:TPS3895

大家好,团队

如果我 将 Vsense 直接连接到感应引脚,而不使用电阻器分压器,这是否正常?

似乎需要一个电阻器分压器来满足下面强调的要求,但我不太理解为什么正常操作必须满足这一要求?

谢谢!
罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    感谢您提出这个问题,从技术上讲,您可以将 Vsense 直接连接到 SENSE 引脚,而无需使用分压器,但请记住 TPS3895的 Vthresholds 为500mV。