This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2085-V1P3:bq2085-V1P3和 bq2085之间的差异

Guru**** 2516400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2085-V1P3, BQ29311, BQ2085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084824/bq2085-v1p3-differences-between-bq2085-v1p3-and-bq2085

部件号:BQ2085-V1P3
“线程”中讨论的其他部件: bq29311BQ2085BQ2083

TI 专家:您好!

我们在 3S1P 应用程序中将 bq2085-V1P3与 AFE bq29311一起使用。

由于当前的供应情况,我们无法获得任何 bq2085-V1P3。 但我们的客户发现了
能够交付 bq2085的供应商。

这两种设备之间有何区别? 固件有何区别?

在数据表中,我发现 Pin29的引脚描述不同。

感谢你的帮助。

克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯您好,

    针脚相同。 术语上有区别。 固件不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    感谢您的回答。

    是否可以使用 SM-Bus 更改“bq2083 EVSW”的固件?

    谢谢。

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯您好,

    TI 没有任何关于是否可以接受更改固件的文档。 您可以自行冒险尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    好的,谢谢。

    我不知道如何更改固件。

    所以我想我们不会这样做。

    谢谢。

    克劳斯