This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53832:I3C/I2C 接口通信问题

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084343/tps53832-i3c-i2c-interface-communication-issue

部件号:TPS53832

TI 专家您好,

我们的 DDR5 RDIMM 使用 TPS53832作为 PMIC。 当我们在 I2C/I3C 总线上执行以下操作时,

1.在 I3C 模式下读取 PMIC 寄存器- 小心

2.总线重置  

3.在 I2C 模式下读取 PMIC 寄存器-请注意

4.东南非洲农业和农业发展研究所

5. 在  I3C 模式下读取 PMIC 寄存器- 失败

6.总线重置

7.RSTDAA  

8. 在 I2C 模式下读取 PMIC 寄存器- 小心

9.东南非洲农业和农业发展研究所

10. 在   I3C 模式下读取 PMIC 寄存器-请仔细阅读

 奇怪的是,步骤5中的 I3C 读取操作失败。 如果 在步骤7中插入 RSTDAA,则在步骤10中的 I3C 读取操作成功。 我不认为  RSTDAA 是必要的,但现实是,如果没有此过程(如步骤1~5),I2C 和 I3C 之间的切换操作将失败。

下图显示了步骤5中的波形。 屏幕上两个信号位于集线器主机侧,下两个信号位于集线器本地侧(连接到 PMIC,让我们重点关注这两个信号)。

I3C 上没有 ACK,我们在示波器屏幕捕获的红色圆圈中发现数据信号的“步骤”非常奇怪。   

以下是圆的放大视图。

我们对 IDT PMIC 进行了同样的实验,它的工作相当顺利。 这意味着步骤5中的 I3C 读取操作对 IDT 部件成功。

下图显示 了 DIMM 上的 TI 部件。

如果有任何不明确之处,请随时告诉我。  

期待您的回复。 这个问题 困扰了我们很 长时间,严重影响了我们项目的进展。

此致,

邵元正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在步骤1之前,如何让设备以成功读取的方式进入 I3C 模式?

    SCL 在释放前保持低位多长时间? 这是为了确保总线重置生效。

    总线重置后,R34[3:1]根据 JEDEC 规范设置为111b。但捕获的波形地址0xFC (1111 1100b -> 111 1100b)与 R34[3:1]定义的111b 不匹配。  请将其与良好的 I3C 读取波形进行比较,以查看地址是否正确。如果地址不正确,则不会出现预期的 ACK。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    感谢你的回复。 请在下面 的行中找到我的答案。

    问题1:在步骤1之前,我们将执行以下操作:

    A.系统冷复位

    B. 总线重置并启用 VR

    C. I2C 模式下的 DDR PHY 培训

    D. SETAASA  

    问题2:在重置期间,SCL 被驱动至低电压~100ms,请参阅以下示波器屏幕捕获。

    问题3. 在步骤5中,0x7E 以1MHz 的速度发送,然后在从地址=0x48,REG_ADDRES=0x32上读取 I3C 模式。 图片中的下两个信号用于本地侧探头。

    下面是 I3C 操作的放大视图。

    我们还捕获了 IDT 设备上的波形,该波形按预期工作。 与上述操作完全相同,我们可以在下面的范围屏幕范围内看到 ACK 和 READ 数据传输。

      

    谢谢,

    邵元正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Yihe,

    如果有任何更新或您需要更多信息,请告诉我。

    谢谢!

    邵元正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对此,方龙福将通过电子邮件进行讨论,我们将在电子邮件中讨论,而不是在论坛上讨论

    此致

    宜和