This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:USB-C 充电

Guru**** 2754215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ24650, BQ25731, BQ24610, BQ24600, TPS25750, BQ24616, BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084567/bq76925-usb-c-charging

部件号:BQ76925
线程中讨论的其他部件: BQ24650BQ25731BQ24610BQ24600TPS25750BQ24616BQ25792BQ24618

我们正在根据  BQ7625和 MSP430G2xx2的原理图(参见图1第4页)设计用于6系列电池配置的电池管理板。 我们想用 USB-C 输入为主板充电。 是否可以将充电电路集成到主板示意图中? 如果没有,我们是否可以使用推荐的 USB-C 转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natasha,

    BQ76925是一款监视器/保护器,由我们处理,充电器问题需要由充电团队处理。  我将与充电器团队联系,以帮助解决您的问题。  

    如果对 BQ76925有任何其他问题,请向我们打开一条新的线索。

    作为一项附带意见,您没有上传任何示意图。 确保插入>文件。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳塔莎,

    支持6芯锂离子/锂聚合物操作的充电器为 BQ24600,BQ24610,BQ24616,BQ24618和 BQ24650。 所有充电器都是降压控制器。 因此,输入电压需要大于所需的充电电压(大约为25.2 V)。 USB Type-C 1.2连接仅支持3 A 时的5 V 输入, TI 的 USB PD 控制器只能在5 A 时支持高达20 V 的输入。我们确实有一种将 TPS25750与 BQ25792或 BQ25731配合使用的解决方案。 有关详细信息,请访问 TPS25750产品页面: https://www.ti.com/product/TPS25750

    顺祝商祺!

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。