This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:断电问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082981/bq25723-power-down-issue

部件号:BQ25723

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

EVM 的电路用于设计电池充电电路,当适配器用于供电,然后卸下适配器以切换电池时,电源关闭过程将超过500毫秒。 设备要求是适配器可以在无电池时使用,因此电源开关电路是在电池外部使用 MOS 管构建的。

客户想知道这与寄存器设置有关,或者是电路问题。 请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    您能否分享原理图和波形?  

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    感谢你的帮助。

    上图显示了外部加功率开关电路。 延迟是否由切换 MOS 管引起? 还是配置问题?

    是否需要了解充电配置参数? 电池为18650节电池,有两条和四条线。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电压降至3.25V 阈值以下,转换器将重新启动加电序列,则至少会有200ms 的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    谢谢。

    此外,电池每次充电时是否需要 I2C 通信控制,或者只能设置一次? 如果是前者, 充电时是否需要 CPU 操作? 如果要取出电池并单独为其充电,该怎么办?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin 或 VBAT 高于3.25V 时,I2C 通信启动。 没有电源,他们就无法启动通信。