This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216-EP:新设计的数据表问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51216-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082325/tps51216-ep-datasheet-issues-for-new-design

部件号:TPS51216-EP

您好,  

目前,我们正在使用 TPS51216-EP 设计一种使用 DDR3L 内存的 MPU 设计,以实现新设计。 我通常是 TI 数据表的忠实粉丝,但这份数据表却令人难以置信地痛苦,有几个相当大的打字错误。 (我已直接向 TI 报告,但我也可以在设计上使用一些帮助。)

  1. 第22页上的方程式7表示要解决 R3/R4的输出电压问题。 方程式显示 R1/R2。
  2. 对于设计过程方程式,它不会显示用于或计算的任何值来获取它们所使用的值。 因此,选择的内容有很多模糊之处。 对于上述方程式7,我们不知道它们用于电感器波纹电流的值。

请举几个例子。 有人有什么建议吗? 特别是在将输出电压设置为1.35V 时,由于它基于电感器波纹(通常只在设计中估算,在测试中确认),这是一种非常不准确的方法。

编辑: 因此,如果我假设数据表是 R1 = R4,R2 = R5,而插件 R1 = 10K,VOUT = 1.5,I_IND_RIP = 10,ESR = 6m (示例中的值),那么 R2/R4的值为~12K,而不是应用电路使用的49K。 所以这里有一些问题。。。

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯尔,

    很抱歉让人困惑! R4和 R5的计算与任何分压器一样简单。 VREFIN = VREF*R5/(R4 + R5),数据表中的示例 VREFIN = 1.8V *49k/(10K + 49K)= 1.4949V。 输出电压 VDDQ 稳态等于 VREFIN,由于它是 D_CAP 模式,因此输出电压具有波纹,具体取决于电感器波纹电流。 IInd(波纹)是电感器峰值到峰值电流。 这可以根据电源电压,输出电压 VDDQ 和电感器值来计算。

    我希望这能回答你的问题,请让我知道,以获得进一步的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯尔,

    我希望你的问题能得到解决。 我要结束这条线程,请告诉我进一步的支持。

    此致