This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:外部引导要求

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084766/lm5113-external-bootstrap-requirement

部件号:LM5113
线程中讨论的其他部件: LMG1205

您好,

我对用于 GAN 的 LM5113TME HB IC 的启动条有疑问。 与数据表中的一样,LM5113已有内部引导二极管,是否建议使用外部引导二极管? 以前我使用过 LMG1205,但在没有外部引导二极管的情况下工作正常。 但是,由于 LMG1205现已缺货,我需要更改为 LM5113。

谢谢你。

此致,

阿迪斯蒂拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿迪斯蒂拉,

    感谢您在 E2E 上发布问题。 LM5113不需要外部引导二极管,因为它有内部二极管,如您所述。 有关这方面的示例,请参阅数据表的“典型应用”部分。

    谢谢,

    丹尼尔·W