This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:单元连接-是否"短路"在单元连接表中,是指单元输入之间的连接,还是指它们的本地接地?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084772/bq76940-cell-connections---does-short-in-the-cell-connections-table-refer-to-between-the-cell-inputs-or-to-their-local-ground

部件号:BQ76940


 我们正在使用您的 BQ76940 IC 采用10S 设计,但对于引脚如何短路以形成这样的配置(即这些连接是相互短路还是与当地接地短路),我们有点困惑。

目前,我们已将其设置为对当地接地短路,如下图所示:

期待听到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ewan 您好,

    目前的实施是错误的。 您的第一个选择是正确的,您必须将单元 格输入引脚短接在一起,因此对于10秒的实施,您必须将单元格连接到 VC15和 VC14,然后将 VC14短接到 VC13到 VC12等。按照图表建议操作。

    例如,如果不使用全部15个单元格,则可以查看 使用13个单元格的 TIDA-010030参考设计。 根据图表建议,VC14与 VC13短路,VC9与 VC8短路。

    我希望这对我有所帮助!  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门