This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:最小输入电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084696/tps27s100-minimum-input-voltage

部件号:TPS27S100

DS 列出了建议的工作电压为5V~40V

但电气特性表将 VIN (标称)表示为4V~40V

我支持的设计需要一款既能处理24Vin 又能处理5Vin 的设备。
通常,电源的额定电压为±5%,因此其瞬变电压可能低至4.75V。

我的问题- TPS27S100A 器件是否支持 5V 额定瞬态/漂移幅度的5%?
(即在低至4.75V 的情况下,它可以在对性能的影响最小的情况下运行)

谢谢,
Darren