This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084439/bq25798

“线程”中讨论的其它部件:BQ25798

我有 BQ25798 EVM 板

我将电压设置为20V,但我只在1号蓄电池端子处测量8.4 V 电压

电池未充电至20V 直流! 为什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramin,

    根据电池电压 I2C 寄存器(REG0x01)可以设置的最大电池充电电压为18.8V。

    此致,

    杰夫