This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798替代产品

Guru**** 2544810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25730, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084444/alternative-to-bq25798

线程中讨论的其他部件:BQ25798BQ25730BQ24610

我需要一台类似于 BQ25798的设备。

但它必须能够成功为24VDC @ 30A 锂离子电池组充电。 能够测量电压(燃油表)

 BQ25798似乎无法实现这一点

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramin,

    TI 没有充电器和燃油表组合。  对于充电器, 我建议您查看 BQ24610独立充电控制器(最高可达6S)或 BQ25730主机控制充电控制器(最高可达5S),但您需要为外部 FET 添加栅极驱动器,因为充电器的栅极驱动器可能不够强大,无法驱动30A FET。

    此致,

    杰夫