This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50与 NTC 的并行容量

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084159/bq40z50-bq40z50-parallel-capacitances-to-ntc

部件号:BQ40Z50

大家好,团队

我想确认我们是否为 NTC 添加并行容量,这是否会影响温度测量精度?

巴西,

史蒂文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    是的,热敏电阻针脚仅在测量进行时打开上拉电压,因此如果电容器过大,会减慢上升时间并影响测量。 如果热敏电阻的导线较长,电容器可以非常有助于降低噪音。 对于某些设备,我们建议最大电容为~4nF。 我不确定此设备通常使用的是什么,但0.01uF 可能太大。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    是的,我同意。 我想知道这种设计是否会对 ESD 保护有帮助? 我对客户的需求很好奇,我认为这对客户没有太大帮助。

    巴西,

    史蒂文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我以前没有见过热敏电阻器上用于 ESD 保护的电容器,因此我不确定这是否有帮助。 它们用于 EMI,特别是在电线较长的情况下。

    巴西,

    马特