This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:LM3488Q-Q-1功耗

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083208/lm3488q-q1-lm3488q-q1power-consumption

部件号:LM3488Q-Q1
“线程:LM3488”中讨论的其它部件

大家好,

在 LM3488的数据表中,没有提供用于计算 IC 功耗的公式。 您能帮我计算控制器 IC 的 PD 吗?

WebBench 考虑了 VIN16,VOUT13.5@0.1A,给了我大约100mW 的功率。 我的切换频率为200kHz。 我在 SEPIC 拓扑中将 LM3488与15µH Ω 耦合线圈一起使用。

我想知道如何计算功耗,这样我就可以加倍检查 WebBench 的结果。

巴西

优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yusuf,

    很抱歉耽误你的时间。 IC 的功耗可以通过 VIN*Iin (开关)来估算。 在这种情况下,16V 输入和3mA 的最大切换电流,控制器的 PD 约为48mW。  

    此致,

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢理查德!

    巴西

    优素福