This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:LM5039软启动电路

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5039, LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084581/lm5039-lm5039-soft-start-circuit

部件号:LM5039
“线程”中讨论的其他部件: LM5027LM5036

大家好,团队

我们有一个很好的新 DIN LM5039

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075394/lm5039-lm5039-soft-start-circuit/3992696?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5027#3992696

以下问题已在 e2e 上提出,但未得到解答,

1.除了参考 LM5027规范!! 还有其他信息可供参考吗?!
(最好使用 OPA 获得反馈!! (如下面的红色框所示)谢谢

2. 考虑到输出电压过高的要求(例如输出电压=54VDC)
RD 能否在次级偏置侧添加 BJT 电压调节器至 A 点? 如果软启动电路先降低到12伏,它会影响软启动电路的工作吗?! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,

    LM5027是 EOF,我没有找到您提到的 LM5027规范。

    提供的图片软启动解决方案与 LM5036中的解决方案类似,如果应用程序中存在偏差,您可以参考 LM5036

    https://www.ti.com/lit/gpn/lm5036

    谢谢