This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:电源正常计时

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084625/lm73606-q1-power-good-timing

部件号:LM73606-Q1

大家好,团队

我的客户正在调查动力良好计时与其目标值不匹配的原因。

他们在 SSpin 上投入了15000pF,以从 EN 获得7.5毫秒的延迟,但实际延迟约为11毫秒。

我意识到数据表中的所有范围截图也有延迟。 PGOOD 正时比输出电压的90%晚1.2毫秒。 它比 PGOOD 故障排除时间140 us 长得多。

您能否解释电源正常延迟的原因?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    输出就绪后,如果输出高10%或低10%,客户能否检查延迟时间?

    如果 PG 启用负载,PG 在首次启动时会有延迟时间,以避免输出抖动。

    B R

    安迪