This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:勘误表/其它信息

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084225/tpsm82823-errata-additional-info

部件号:TPSM82823

大家好,团队

 

是否有任何勘误/附加信息,例如“当输入电压有额外波纹时”或“当输入电压有峰值时”设备将如何工作?

数据表规范很难预测这些行为,因此,如果您有任何数据,我们非常感激。

如果需要,请随时脱机联系。

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurumi-San,

    一般来说,只要输入电压在建议的输入电压(2.4V 至5.5V)范围内,设备就应该正常工作。 但是,如果  电压峰值(连续事件)超过5.5V,但小于绝对最大额定值(6V),则可能导致 IC 降级,从而缩短使用寿命。 而且,如果有 Vin => 6V 电压,可能会导致设备立即出现故障。

    如果客户担心 Vin 波纹电压的影响,则可以执行 PSRR 测量。 它决定了直流-直流转换器抑制特定频带噪音的能力。

    我希望我能回答你的问题。

    此致,

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Excel-san,

    理解,感谢您的回复。

    此致,

    库鲁米