This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:LED 电流设置范围

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083474/lm3435-the-led-current-setting-range

部件号:LM3435

尊敬的客户支持人员:

数据表有以下说明,图7也是如此。

' LED 电流设置可在0.5A 至2A 最大范围内。'

我想将电流设置为最大0.2A。 有可能吗?

当最大电流为200mA 时,电阻值将计算为123.75kohm (24.75 / 0.2)。

它可以设置,但这是否意味着当前的变化会很大?

此致,

中山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山山-山,您好!  

    正如本线程 LM3435中所述:LM3435能否提供小于20mA 的 LED 电流,123.75kohm 参考电阻无法将最大电流正确降低到0.2A。 在这种情况下,当前的差异将更大。  

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San,您好!

    感谢你的回复。

    由于驱动 LED 的最大额定值为200mA,因此我希望限制驱动侧,使其不会超过此值,无论寄存器值如何。

    是否可以使用123.75kohm 参考电阻估计电流变化?

    此致,

    中山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山山-山,您好!  

    我们没有使用123.75kohm 参考电阻的电流变化的精确估计,但它应该大于3%。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San,您好!

    感谢你的回复。

    我将更换 LM3435EVAL / NOPB 的电阻器并检查电流值。

    此致,

    中山