This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2828:将 TPS2828替换为 TPS2818或 TPS2816

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2816, TPS2818, TPS2828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084476/tps2828-replacing-tps2828-with-tps2818-or-tps2816

部件号:TPS2828
线程中讨论的其它部件:TPS2816TPS2818

大家好,  

我们需要将 TPS2828替换为 TPS2818或 TPS2816。 如果我们将  TPS2818或  TPS2816的 VDD 引脚保持浮动,将会发生什么情况。  除非更改我们的返修版式,否则我们无法将其与 Vcc 绑定。 如果有任何见解,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    感谢您的帮助!

    ---

    如果未使用 VDD 引脚(如您所知),数据表建议将 VDD 引脚连接到 VCC。  因此,我们不能保证在我们规定的范围之外运行。

    但是,如果 VDD 引脚像您提议的那样浮动,我认为这应该是可以的;只要 VDD 从不连接到 GND。  这是因为电脑控制器的身体二极管会出现偏压并烧坏。

    ---

    我认为此零件切换的原因是零件短缺?

    谢谢,

    亚伦·格格里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    非常感谢您的回复。 是的,这是由于零件短缺。

    我将告知我们的团队,我们可以使用 TPS2818或 TPS2816并让 VDD 引脚保持浮动。

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    不用客气!  很高兴我能提供帮助!

    阿伦