This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SHUTDN 引脚的停机计时器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085200/bq40z80-shutdown-timer-for-shutdn-pin

部件号:BQ40Z80

您好,

是否可以将  SHUTDN 引脚上的高过渡到低过渡上的1 s 的去抖延迟更改为低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabrizio,

    否,这是在硬件中设置的,用于在 SHUTDN 引脚上检测。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒